Intelligente Notstromversorgung mit Huawei SmartGuard T0

Rundum geschützt im Ernstfall

In Zeiten wachsender Energienachfrage und zunehmender Netzstörungen wird eine verlässliche Notstromversorgung zur unverzichtbaren Absicherung. Mit dem neuen Huawei SmartGuard T0 präsentiert Huawei eine Lösung, die weit mehr als nur Backup-Energie bietet. Ausgestattet mit einem intelligenten Energiemanagementsystem, gewährleistet der SmartGuard T0 nicht nur eine lückenlose Stromversorgung im Ernstfall, sondern ermöglicht auch eine effiziente Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs. Huawei Solution Managerin Liesa Zhou erklärt, wie der SmartGuard T0 durch seine Vielseitigkeit und Effizienz zum Sicherheitsnetz für Privathaushalte und Unternehmen wird.

Der Huawei SmartGuard T0: Warum sich die Investition lohnt

„Der Huawei SmartGuard T0 bietet eine dreiphasige Notstromfunktion und kann bei einem Stromausfall das gesamte Haus mit bis zu 36 kW versorgen“, erklärt Zhou. Dank des integrierten Energiemanagementsystems EMMA ist der SmartGuard mehr als nur ein Notstromgerät – er optimiert auch die Energieproduktion und passt den Verbrauch intelligent an die jeweilige Bedarfssituation an. „So sparen Kund:innen nicht nur Energie, sondern langfristig auch Kosten“.

Reaktionsschnell im Ernstfall

Bei Stromausfall zählt jede Sekunde. „Sobald ein Stromausfall erkannt wird, aktiviert der SmartGuard T0 automatisch seine dreiphasige Notstromfunktion und sichert damit die unterbrechungsfreie Stromversorgung des gesamten Objekts,“ sagt Zhou. Gerade in Zeiten klimabedingter Extremwetterlagen, die Netzstörungen fördern, ist dieser direkte Schutz ein wertvoller Sicherheitsfaktor. „Ein Backup-System wie der Huawei SmartGuard bietet hier eine zuverlässige Lösung: Es unterstützt die Resilienz von Haushalten und kleine Unternehmen, indem es bei Stromausfällen sofortigen Schutz und eine stabile Notstromversorgung sicherstellt“.

Flexibel und vielseitig: Der SmartGuard T0 für jeden Bedarf

Ob für Privathaushalte, kleine Betriebe oder landwirtschaftliche Unternehmen – der Huawei SmartGuard T0 bietet eine umfassende Lösung für unterschiedlichste Anforderungen. „Er sichert die kontinuierliche Stromversorgung und bewährt sich besonders in Projekten, die keine Ausfälle tolerieren können“.

Smart und leistungsstark: Intelligente Funktionen für maximale Effizienz

Als intelligentes Energiemanagementsystem vereint der SmartGuard T0 verschiedene Kommunikations-, Strommess- und Steuerungsfunktionen. „Er misst Stromstärken bis zu 63A und verbindet SG-ready Wärmepumpen und EV-Ladegeräte sowie bis zu 20 smarte Haushaltsgeräte“ so Zhou. Dieses intelligente Zusammenspiel optimiert den Verbrauch und vernetzt Geräte im Haus – das Energiemanagement der Zukunft.

Wichtige Hinweise für eine sichere Installation

Für eine sichere und langlebige Nutzung ist die fachgerechte Installation des Huawei SmartGuard T0 entscheidend. Das Gerät ist nach IP55 geschützt und kann sowohl innen als auch außen installiert werden. „Wir empfehlen, den SmartGuard auf einer stabilen Fläche, in einer gut belüfteten Umgebung und fern von brennbaren Materialien zu platzieren,“ rät Zhou. Ein stabiler, wettergeschützter Standort maximiert die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Geräts.

Ab sofort in Österreich verfügbar

Seit November ist der Huawei SmartGuard T0 in Österreich über Sonepar erhältlich und stellt ab sofort eine zuverlässige Notstromlösung für Haushalte und Unternehmen dar.

Wartungsfrei und effizient: Verlässlichkeit, die bleibt

Der Huawei SmartGuard T0 überzeugt mit seiner wartungsarmen Konstruktion. „Regelmäßige Wartung ist nicht erforderlich, und bei etwaigen Problemen ist der lokale Support über Sonepar, SKE oder Huawei jederzeit zur Stelle,“ versichert Zhou. Der Austausch erfolgt unkompliziert und schnell, um den reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Mit dem SmartGuard T0 setzt Huawei neue Standards in der Energiesicherheit und macht Haushalte und Unternehmen fit für eine vernetzte, stabile Zukunft.

Weitere Informationen:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
E-Mail
Ausdrucken

Blick ins Logistik Herzstück

Bei Sonepar werden täglich Tausende Warenbewegungen gesteuert, Lieferungen koordiniert und Produkte auf den Weg gebracht. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Prozessen? Was braucht es,

mehr lesen »

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/zf423nap/www/home/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:34 Stack trace: #0 /home/zf423nap/www/home/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(658): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/zf423nap/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/zf423nap/www/home/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 34