Highlights des Sonepar Partnertreff 2024

Am 10. & 11. Oktober war es wieder so weit: Die wichtigsten Unternehmen des österreichischen Elektrogewerbes versammelten sich in der Wiener Marx Halle. Unter dem Motto „Heute vernetzt – für morgen gerüstet” stand auch dieses Jahr der Austausch zwischen zahlreichen Akteur:innen der Branche im Fokus. Knapp 150 Aussteller:innen haben zum interaktiven Messeprogramm beigetragen und die rund 3.200 Teilnehmer:innen mit Innovationen und Fachwissen begeistert.

Der Sonepar Partnertreff ist mittlerweile Tradition, bietet aber dennoch jedes Jahr spannende Neuheiten. Er gestaltete sich heuer interaktiver denn je und war somit weit mehr als ein Networking Event. Zahlreiche Wettbewerbe wie das Campus Quiz oder die Alukanal Challenge forderten zum Mitmachen auf. Auch am Powerhighlightsstand lockte ein spannendes Schätzspiel, bei dem die Besucher:innen die Anzahl der Universal-Hebeklemmen (4887 Stück) in einer Box erraten konnten – die glücklichen Gewinner:innen werden in Kürze benachrichtigt. 

Erstmals gab es die Möglichkeit in diversen Workshops, Neues über verschiedenste Themen wie die Inbetriebnahme einer Wallbox oder Schutz- und Förderungsmaßnahmen zu Photovoltaik zu erfahren. Darüber hinaus standen auch wieder Führungen durch die Messehalle am Programm. Ein besonderes Highlight war das Meet & Greet mit der beliebten Grazer Elektrikerin Magdalena, die unter dem Namen „electriciangirl_“ Tausende Follower:innen auf Instagram begeistert.

Nach vielen aufregenden Stunden wurde der Sonepar Partnertreff auch dieses Jahr wieder mit einer Messefeier ausgeklungen. Unter dem Motto „Wiener Schmankerl“ standen köstliche Spezialitäten der Region auf dem Menü. Nebenher wurden die Besucher:innen mit DJ und Livemusik von der Pop Rock Coverband Ballyhoo akustisch verwöhnt.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmer:innen des diesjährigen Sonepar Partnertreffs für dieses erfolgreiche Event!

Fotos vom Partnertreff:

 

Wir danken herzlich unseren Sponsoren für ihre Unterstützung in diesem Jahr:

BYD BatteryBox erreicht einen neuen Höhepunkt

Marktdaten von EUPD Research bestätigen einen Marktanteil von 30% für die BYD BatteryBox-Systeme auf dem europäischen Markt in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Die BatteryBox Premium-Serie ist auf dem europäischen Markt sehr beliebt und bietet den Kunden ein umweltfreundlicheres und bequemeres Leben. BYD BatteryBox erreicht diesen Erfolg durch seine Vorteile wie Sicherheit, Zuverlässigkeit, hohe Effizienz und einfache Installation.

Neue Produkte. Mehr Leistung.

Fronius. Highlights. 2024. In diesem Jahr wurden neben dem Fronius Verto, der Fronius GEN24 und GEN24 Plus SC in der Leistungsklasse 12 kW und die Notstromlösung – der PV Point Comfort – auf zahlreichen Messen präsentiert und sind seit Mitte des Jahres verfügbar.

Fronius. Highlights. Ab 2025 verfügbar. Während des Sonepar Partnertreff wurden von Fronius fünf weitere neue Produkte den Besucherinnen und Besuchern vorgestellt. Vom Fronius Verto wurde die Hybridvariante vorgeführt. Ein zweiter Wechselrichter, der Fronius Argeno in der Leistungsklasse 125 kW, weckte ebenfalls großes Interesse. Des Weiteren wird das Notstromportfolio um den Fronius Backup Switch und Backup Controller erweitert. Darüber hinaus durfte Fronius zum ersten Mal den Fronius Wattpilot Flex auf einer Messe präsentieren.

Elektromechanisches Abisolieren

Mit den neuen Abisoliereinsätzen für das bewährte Werkzeug Klauke micro schließt Klauke eine Marktlücke im Bereich Abisolierung. Mit der Klauke micro-strip lassen sich Kabel von 6 bis 35 mm² Querschnitt nun deutlich kraft- und körperschonender abisolieren als bisher.

Die Nachteile der Abisolierung mit Handwerkzeug oder Messer sind bekannt: Bisher gab es im Bereich bis zu 16 mm² Leiterquerschnitt nur Handwerkzeuge. Die wiederholte Kraftanstrengung im Unterarm kann zu Ermüdung führen. Außerdem ist der kleine „Schlag“, der beim Auseinanderreißen des Isoliermantels entsteht, auf Dauer für die Gelenke belastend.

Die Klauke micro-strip bietet dafür eine optimale Lösung. Das Werkzeug ist unter der Artikelnummer EKSD50 ML auch als Set mit vier Einsätzen für 10, 16, 25 und 35 mm² Querschnitt erhältlich.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
E-Mail
Ausdrucken

Blick ins Logistik Herzstück

Bei Sonepar werden täglich Tausende Warenbewegungen gesteuert, Lieferungen koordiniert und Produkte auf den Weg gebracht. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Prozessen? Was braucht es,

mehr lesen »