ABB FlexLine® – Einfach stecken, Zeit sparen, sicher arbeiten

Seit über 100 Jahren prägt ABB die Elektrotechnik – vom ersten Leitungsschutzschalter bis zu modernen Lösungen für mehr Effizienz im Alltag von Elektroinstallateur:innen. Mit der FlexLine® Serie sagt ABB heute „Just push it“ und setzt neue Maßstäbe: weniger Verdrahtungsaufwand, maximale Sicherheit und ein System, das den Arbeitsalltag spürbar erleichtert. Wir haben mit Peter Kopecky, Produkt- und Marketingmanager für Industrieschaltgeräte, und Alexander Hanschitz, Produktmarketingspezialist bei ABB, gesprochen.

Alexander Hanschitz
Peter Kopecky

„Stecken statt schrauben“ – was steckt dahinter?

A. Hanschitz: FlexLine® basiert auf einer genial einfachen Stecktechnik. Statt Kabel zeitaufwendig zu verschrauben, werden sie einfach gesteckt. Das spart bis zu 50% der Installationszeit – egal ob bei Phasenschienen oder Abgangsklemmen. Eine Schiene deckt 95% aller Anwendungen ab, was auch die Lagerhaltung deutlich vereinfacht. Wartungsaufwand, wie das Nachziehen von Schraubklemmen, entfällt komplett.

Push-In-Technologie: Was bedeutet „Just push it“?

A. Hanschitz: „Just push it“ ist unser Motto, um die wesentlichen Erleichterungen, welche durch die Push-In-Technologie möglich werden, ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Der Vorteil liegt auch hier in Schnelligkeit und Effizienz. Kabel mit und ohne Aderendhülse können in derselben Klemme verarbeitet werden, das macht die Technik extrem flexibel.

P. Kopecky: Und mit unserem „Two-in-One“-Anschluss haben Installateur:innen die Wahl: Push-in-Modus für starre Leiter oder Aderendhülsen, Spring-Modus für flexible Leiter ohne Hülse. Alles werkzeuglos – das beschleunigt den gesamten Prozess enorm.

Wie funktioniert die Montage in der Praxis?

A. Hanschitz: Ganz einfach: Stecken, fertig. Auch komplexere Anwendungen wie Direkt-, Reversier- oder Stern-Dreieck-Starter lassen sich ohne zusätzliche Kabel realisieren. Für die gesamte Serie braucht man zum Lösen der Verbindungen lediglich einen Standard-Schraubendreher. Praktische Kammschienen zum Lösen werden gleich mitgeliefert.

…und man muss wirklich nicht mehr nachziehen?

P. Kopecky: Wer mit Schraubklemmen arbeitet, weiß: Nachziehen gehört dazu. Bei Push-In entfällt das – die Verbindung bleibt über die gesamte Lebensdauer stabil. Unsere Klemmen wurden nach internationalen Normen auf Schock und Vibration getestet. So wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch die Betriebssicherheit erhöht. Und lose Schrauben, die im schlimmsten Fall Brände verursachen können, sind kein Thema mehr.

Welche Vorteile haben Installateur:innen im Alltag?

P. Kopecky: Neben der enormen Zeitersparnis sorgt FlexLine® für eine saubere, übersichtliche Installation. Klemmen sind von vorne zugänglich, der Platzbedarf im Verteiler sinkt, und die gesamte Anlage wirkt aufgeräumter. In Zeiten des Fachkräftemangels insgesamt ein echter Wettbewerbsvorteil: Projekte können schneller und wirtschaftlicher abgeschlossen werden.

Für welche Bereiche eignet sich FlexLine® besonders?

A. Hanschitz:Die Serie ist speziell für Wohnbau- und Gewerbeanwendungen entwickelt. Die Phasenschiene ist auf die gängigen 12 Teilungseinheiten ausgelegt, was die Planung noch einfacher macht.

Welche Produkte bietet ABB mit „Just push it“ an? Welche Lösungen für den Motorstart gibt es?

A. Kopecky: ABB bietet ein komplettes Portfolio für den Motorstart in Push-In Technologie an. Angefangen bei Motorschutzschaltern MS132-K bis 32A über die AF-Schütz Serie 3- und 4pol. bis 38A. Das komplette Zubehör, Hilfskontakte, Phasenschienen usw. Gleichzeitig sind alle Komponenten mit der Schraubserie kompatibel.

Kurz gesagt: Wer heute auf FlexLine® setzt, spart wertvolle Zeit, reduziert Fehlerquellen und profitiert von langlebigen, wartungsfreien Verbindungen. Damit wird die tägliche Arbeit nicht nur effizienter – sondern auch sicherer und entspannter.

Weitere Informationen:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
E-Mail
Ausdrucken

Blick ins Logistik Herzstück

Bei Sonepar werden täglich Tausende Warenbewegungen gesteuert, Lieferungen koordiniert und Produkte auf den Weg gebracht. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Prozessen? Was braucht es,

mehr lesen »