Smart nachrüsten mit den neuen UP-Schaltaktoren von Busch-Jaeger

Die neuen UP-Schaltaktoren von Busch-Jaeger machen den Einstieg in die Smart-Home-Welt besonders einfach. Das Unterputzaktorik-Portfolio ist gezielt auf Renovierungen, Nachrüstungen und den Fertighausmarkt ausgelegt. Damit lassen sich Licht und Jalousien komfortabel und intelligent steuern – ganz ohne aufwendige Umbauten.

Wir haben mit Helmut Wipplinger, Busch-Jaeger Produktmarketing Spezialist bei ABB Österreich, über Anwendungsgebiete und Vorteile der neuen UP-Schaltaktoren gesprochen:

Herr Wipplinger, Busch-flexTronics® wireless macht das Nachrüsten so einfach wie nie – ohne Bauschmutz und mit minimalem Aufwand. In welchen konkreten Projektsituationen ist das System daher besonders interessant?

Die neuen UP-Schaltaktoren erweitern das Busch-flexTronics® wireless-Portfolio und bieten eine innovative Lösung für die Renovierung und Sanierung. Bisher war die Nachrüstung smarter Technologien oft aufwendig und kostenintensiv. Mit unseren Schaltaktoren lassen sich bestehende Installationen einfach erweitern – ganz ohne langwierige Umbauarbeiten oder aufwendiges Stemmen im Wohnraum. Das macht die Lösung auch besonders attraktiv für Bewohner:innen von Mietwohnungen, da die Installation jederzeit reversibel ist. Damit erschließt Busch-Jaeger ein neues Marktsegment: flexible Raumsteuerung mit minimalem Installationsaufwand und der Möglichkeit, das System Schritt für Schritt zu erweitern.

Wie lassen sich die UP-Schaltaktoren einsetzen?

In der Unterputzdose hinter Schalter oder Steckdose ist der Aktor aufgrund seiner sehr kompakten Bauform schnell platziert. Der 230V Anschluss erfolgt komfortabel über Push in Klemmen. Die Einrichtung und Parametrierung erfolgt bequem über die Busch-free@home® Next App. Hier können die Wireless Geräte verknüpft und mit Funktionen belegt werden. Über einen Nebenstelleneingang können die Aktoren ganz einfach über einen konventionellen Taster angesteuert werden. Optional können mit dem batterielosen Smart Switch wireless zusätzliche Schaltstellen positioniert und via Funk gesteuert werden. Die benötigte Energie wird durch das Betätigen selbst erzeugt.

Welche konkreten Vorteile ergeben sich daraus für Elektriker:innen und ihre Kund:innen?

Elektriker:innen profitieren von einer schnelleren Projektabwicklung durch den deutlich reduzierten Installationsaufwand. Dadurch entfallen Folgekosten für Verputzen und Ausmalen und die Lärm- sowie Schmutzbelastung bleibt minimal. Einmal installiert, ist das System jederzeit auf weitere Räume und Funktionen erweiterbar. Das ermöglicht Elektriker:innen attraktive Zusatzverkäufe weiterer Smart-Home-Komponenten und somit wiederkehrende Aufträge.

Endkund:innen gelingt ein schneller Einstieg in die Smart-Home-Welt, ohne ihre bestehenden Schalter und Steckdosen verändern zu müssen. Mit Busch-flexTronics® wireless und der individuellen Steuerung von Licht und Jalousien per App genießen sie größeren Komfort, geringere Energiekosten und mehr Kontrolle im Alltag.

Smart-Home gewinnt zunehmend an Bedeutung, gleichzeitig gibt es immer wieder Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit solcher Systeme. Was entgegnen Sie diesen Einwänden?

Bei Busch-Jaeger setzen wir auf geprüfte und bewährte Systeme. Die Kommunikation der drahtlosen Komponenten sowie der Fernzugriff über die Busch-free@home® Next App für iOS und Android wurden vom VDE auf Informationssicherheit geprüft und als sicher bestätigt. Auch der Fernzugriff über das myBUSCH-JAEGER-Portal erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Gleichzeitig ist unser System so aufgebaut, dass es im Alltag zuverlässig funktioniert. Selbst bei einem Stromausfall bleiben Einstellungen dank integrierter Back-up-Batterie erhalten, sodass der Betrieb nahtlos fortgesetzt werden kann. Allgemein kann ein Smart Home sogar die Sicherheit im Zuhause erhöhen – wie zum Beispiel durch Anwesenheitssimulation, automatische Beleuchtung oder vernetzte Rauchmelder.

Weitere Informationen:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
E-Mail
Ausdrucken

Blick ins Logistik Herzstück

Bei Sonepar werden täglich Tausende Warenbewegungen gesteuert, Lieferungen koordiniert und Produkte auf den Weg gebracht. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Prozessen? Was braucht es,

mehr lesen »

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/zf423nap/www/home/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:34 Stack trace: #0 /home/zf423nap/www/home/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(658): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/zf423nap/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/zf423nap/www/home/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 34